开发自动生成的 UI

根据模型文件夹中对象的属性,开发一个自动填充图形元素的 UI。
提醒事项:
下载示例项目:
UIGeneratedFromModel.zip
示例应用程序
先决条件
  • 下载、提取图像并将其复制到
    ProjectName
    /ProjectFiles
    文件夹中。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal