FactoryTalk Optix Studio 界面

下面是一个设计时
FactoryTalk Optix Studio
的示例。
FactoryTalk Optix Studio 组件
界面条目
条目
名称
说明
1
适用于用户界面所有部分的命令。
2
项目信息模型,以节点的形式显示项目的内容和结构。节点可以是具有子节点的父节点。
3
对象实例所依据的对象类型和变量类型。预定义类型根据其用途按文件夹分组。自定义类型按文件夹进行分组,文件夹能够反映
项目视图
中的结构。
4
FactoryTalk Optix 应用程序
操作相关的消息。正在运行且连接到
FactoryTalk Optix Studio
的应用程序显示在
仿真器输出
上。项目搜索结果。
5
选项卡
正在编辑器中修改的已打开对象的选项卡。如果将光标悬停在选项卡上并选择 而不保存项目,系统将会提示您保存更改。
6
编辑器工具栏
适用于正在从编辑器中修改的对象类型的命令。
7
对象的图形编辑器。每个编辑器都在新选项卡中打开,可用于图形对象和对象类型,例如标签导入器和配方。
8
要在
项目视图
或对象编辑器中为选定节点设置的属性。
9
“事件”窗格
具备由当前所选节点生成的事件的方法。请参见事件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal