主工具栏

FactoryTalk Optix Studio
顶部的主工具栏包含软件中所有视图使用的按钮。
主工具栏按钮
条目
说明
功能
项目
打开起始页。起始页可用于创建、打开或关闭项目。
保存
保存项目。从列表中选择一个选项可以:
  • 使用不同名称和位置保存项目并应用版本控制
  • 保存项目更改并将其提交到远程存储库。
  • 将应用程序导出到文件夹或 USB 驱动器,或将项目导出到文件。
保存并提交
保存并提交更改以在本地存储库中备份它们。
推送到远程
将已保存和提交的更改推送到远程存储库,以便用户查看项目的最新更改。
从远程拉取
从远程存储库中拉取最新更改,以查看其他用户做出的最新更改。
查看历史记录
查看对项目所做更改的历史记录。通过还原任何提交内容来恢复到项目的先前版本。
撤消
取消上一个操作。
恢复
重复上一次操作。
在项目中搜索
搜索项目中的特定对象名称或值以快速查找对象。
浏览项目文件
打开项目资源窗口,用于显示、导入或删除项目文件(如图像、视频、文档和证书)。
模板库
打开默认和自定义的库及模板变量。
打开 .NET 解决方案
打开 .NET 项目,使用自定义的 C# 代码合并其他功能。
打开配置板页面
打开用于配置的配置板,开始设计您的用户界面。选择列表可配置连接的设备、数据记录和配方,或者管理用户和组。
停止
停止在目标设备上运行的应用程序。
在仿真器上运行
在选定目标设备或仿真器上编译、传输和运行应用程序。从列表中选择其他目标设备。
VPN
打开 VPN 连接。
远程桌面
打开远程桌面连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal