系统变量
在
FactoryTalk®Optix™
项目中创建系统
对象时,将自动创建系统变量。将图形对象的属性与系统变量绑定后,项目视图
中的系统对象在动态链接浏览器中显示为类别。每个类别均包含预定义的变量:
- 应用程序。这些变量提供闪烁速率值,可确定值在显示值和清除值之间的交替秒数。
- DateTime。这些变量提供 HMI 设备的当前日期和时间值,并允许在 HMI 设备中配置日期、时间和时区。
- 显示。这些变量提供画面亮度、分辨率、比例和方向。
- 网络接口。这些变量提供网络设置,例如 HMI 设备的 IP 地址。
- WiFi。这些变量允许您绑定到操作模式、网络名称、安全模式、用户名、密码和对 LAN 网络的访问权限。
系统变量
应用程序
日期时间
显示
网络
WiFi
提供反馈