设备变量
动态链接浏览器的
设备
类别中显示与 HMI 设备相关的变量。变量 | 类型 | 定义 | 读取或写入 | 需要重新启动 |
---|---|---|---|---|
目录编号 | String | 从控制器读取的目录编号 | 只读 | 不需要重新启动 |
CPU 频率 | UInt32 | CPU 运行的频率 (兆赫) | 只读 | 不需要重新启动 |
CPU 温度 | UInt32 | CPU 的温度 (摄氏度) | 只读 | 不需要重新启动 |
CPU 利用率 | UInt32 | 在最后两秒内使用的 CPU 处理能力所占的百分比 | 只读 | 不需要重新启动 |
以太网计数 | UInt32 | 设备支持的以太网数量 | 只读 | 不需要重新启动 |
以太网端口计数 | UInt32 | 设备支持的以太网端口数量 | 只读 | 不需要重新启动 |
固件日期 | DateTime | 设备固件的日期 | 只读 | 不需要重新启动 |
固件版本 | String | 设备固件的版本 | 只读 | 不需要重新启动 |
硬件产品代码 | UInt32 | 设备的硬件产品代码 | 只读 | 不需要重新启动 |
硬件产品类型 | UInt32 | 设备的硬件产品类型 | 只读 | 不需要重新启动 |
硬件版本 | String | 设备硬件的版本 | 只读 | 不需要重新启动 |
硬件系列 | String | 设备硬件系列 | 只读 | 不需要重新启动 |
主机名 | String | 网络上设备的名称 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
应用程序上次更新时间 | DateTime | 上次将应用程序部署到设备的日期和时间 | 只读 | 不需要重新启动 |
上次启动时间 | DateTime | 上次启动设备的日期和时间 | 只读 | 不需要重新启动 |
操作系统版本 | String | 设备操作系统的版本 | 只读 | 不需要重新启动 |
产品名称 | String | 设备的产品名称 | 只读 | 不需要重新启动 |
启用保护模式 | Boolean | 禁用对设备应用程序和固件的更新。 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
系统管理器版本 | String | 设备上系统管理器的版本 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
处于开启状态的总时间 | UInt32 | 设备电源处于开启状态的总时间 (小时) | 只读 | 不需要重新启动 |
可用内存量 | UInt32 | HMI 设备中未使用的 RAM 内存量(千字节) | 只读 | 不需要重新启动 |
总内存量 | UInt32 | HMI 设备中总的 RAM 内存量(千字节) | 只读 | 不需要重新启动 |
已用内存量 | UInt32 | HMI 设备中已使用的 RAM 内存量(千字节) | 只读 | 不需要重新启动 |
可用存储量 | UInt32 | HMI 设备中的非易失性存储(千字节) | 只读 | 不需要重新启动 |
总存储量 | UInt32 | HMI 设备中总的非易失性存储量(千字节) | 只读 | 不需要重新启动 |
已用存储量 | UInt32 | HMI 设备中已使用的非易失性存储量(千字节) | 只读 | 不需要重新启动 |
设备
设备变量
提供反馈