系统对象

系统
对象通过网络和 IP 设置为系统提供网络配置。添加
系统
对象以访问运行时网络接口的日期、时间和 IP 地址等系统设置,或者重新启动系统。
系统
对象添加到项目后,会自动显示
日期和时间
设备
显示
应用程序
属性类别。使用动态链接浏览器将这些属性与变量绑定。
在运行时,网络接口属性会自动添加到
系统
对象属性中,并显示当前的设置。例如,如果系统具有配置了两个其他 IP 地址的 LAN 网络接口,则在运行时,
系统
对象属性将包含具有 LAN 网络其他 IP 地址的
网络接口
类别。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal