创建用于重新启动应用程序的按钮
必须重新启动
FTOptixApplication
,使通过小组件进行的日期和时间更改生效。创建用来重新启动
FTOptixApplication
的按钮。- 在项目视图中,右键单击包含该按钮的文件夹,然后选择 。按钮# (type)将出现在项目视图中。
- 在选择了按钮# (type)后,在事件下的属性中,选择要用来重新启动FTOptixApplication的事件(如MouseClick 事件)旁边的添加新方法。
- 展开核心命令,选择重新启动,然后选择选择。
重新启动
重新启动应用程序
提供反馈