- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
将事件配置为生成 PDF
为事件配置
生成 PDF
方法,以指定报表的输出文件和区域设置。先决条件
- 将事件配置为生成 PDF
- 添加按钮以触发报表生成。有关更多信息,请参见按钮。
- 在项目视图中,选择按钮。
- 在事件中,选择MouseClick 事件旁边的。
- 浏览到报表对象并展开,选择生成 PDF,然后选择选择。
- 在属性中的输入参数下面,在OutputPath中,输入报表的目标位置。例如,输入%APPLICATIONDIR%/Report.pdf以在项目的ApplicationFiles目录中生成一个Report.pdf文件。
- (可选)在属性的LocaleId中,选择报表的区域设置。小贴士: 文本翻译、计量单位和报表格式由区域设置确定。如果未在LocaleId中输入值,则报表会使用项目的区域设置。
PDF
pdf
提供反馈