按钮

生成用于执行方法的事件。

事件

使用以下按钮事件触发方法:
事件
在运行时执行以下操作时生成
MouseClick 事件
单击或触按对象,然后释放对象。
MouseDown 事件
单击或触按对象。
MouseUp 事件
释放对象的单击或触按。

使用案例

触发不同的操作,例如:
  • 开始生成报表
  • 对活动报警进行确认
  • 指示紧急状况

示例

具有不同样式的三个按钮
graphic showing three different button styles
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal