创建报表

通过向
项目视图
中添加报表对象来创建报表。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    报表
    ,然后选择
    新建
    报表
    报表
    #
    将出现在
    项目视图
    中。
  2. 要重命名报表,请在
    项目视图
    中,将鼠标悬停在报表上,选择
    Edit
    并输入新名称。
  3. 要更改报表中所有页面的格式,可编辑
    属性
    中的值。
  4. 项目视图
    中,展开该报表。
  5. 项目视图
    中的报表下,选择
    页眉
    并编辑
    属性
    中的值,以更改页眉的外观。
  6. 向报表中添加面板区段:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      区段
      ,然后选择
      新建
      面板区段
    2. 选择
      面板区段
      #
      ,然后编辑
      属性
      中的值以更改面板区段的外观。
    3. 右键单击面板区段,然后选择
      新建
      Object
      以将子对象添加到面板区段。
      选择以下任意对象:
      • 标签
        。请参见标签
      • 矩形
        。请参见矩形
      • 面板
        。面板区段中的面板区段。
      • 图像
        。请参见图像
      • 饼图
        。请参见饼图
      • 柱状图
        。请参见柱状图
      • 趋势
        。请参见趋势
      • XY 图表
        。请参见XY 图表
    4. 属性
      中编辑子对象的值。
  7. 要向报表中添加数据网格区段:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      区段
      ,然后选择
      新建
      数据网格区段
    2. 选择
      数据网格区段
      #
      ,在
      属性
      中选择要显示的数据,并更改默认外观。
    3. 要添加列,请选择
      旁边的
      Add
      ,并选择
      文本列
      图像列
    4. 要配置列,请在列下的
      属性
      中设置标题并更改默认外观。
    5. 要移除列,请在该列旁选择
      删除
    小贴士: 为确保报表按预期生成,请确保每个数据网格区段都有要显示的数据。
  8. 要添加分页符,在
    项目视图
    中,右键单击
    区段
    ,然后选择
    新建
    分页符
  9. 要更改页脚的外观,请选择
    页脚
    ,然后编辑
    属性
    中的值。
    小贴士: 要设计页眉、面板区段、数据网格区段或页脚的用户界面,请在
    项目视图
    中展开报表,然后双击对象,以在对象的编辑器中编辑对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal