搜索
FactoryTalk Optix 帮助
变量
变量是对象的一种属性。为变量赋值后,变量值将在运行时显示。
从以下任一位置查看变量:
项目视图
。导航到包含这些变量的文件夹。
UI
文件夹不能包含变量。
属性
。在
项目视图
中选择对象、类型或变量,或在编辑器中选择对象。所选项的变量或属性将出现在
属性
中。
数组编辑器
创建变量
创建模拟量变量
创建节点指针
创建变量类型
从类型创建变量
设置变量的计量单位
更改变量的计量单位
移除变量中的计量单位
为变量添加范围
从变量中删除范围
项目节点
数组编辑器
创建变量
创建模拟量变量
创建节点指针
创建变量类型
从类型创建变量
设置变量的计量单位
更改变量的计量单位
移除变量中的计量单位
为变量添加范围
从变量中删除范围
属性
值
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal