创建变量类型

项目视图
中创建变量类型。然后,您可以创建该变量类型的变量。
  1. 项目视图
    中,将现有变量拖到
    类型视图
    中的文件夹中。
    该变量类型将在
    类型视图
    中和
    项目视图
    文件夹中同时出现,该文件夹与
    类型视图
    中的文件夹同名。
    小贴士:
    项目视图
    中的变量后面附加了
    (type)
    ,从
    项目视图
    中拖动的原始变量现在成为该类型的实例。
  2. (可选)在
    属性
    中,选择
    Add
    ,选择
    显示名称
    ,然后输入显示名称。
  3. (可选)在
    属性
    中,选择
    Add
    ,选择
    说明
    ,然后输入说明。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal