从类型创建变量

从类型创建变量时,会将该类型自动分配给所创建的变量。
  1. 类型视图
    中,导航到包含变量类型的文件夹。
  2. 类型视图
    中,将变量类型拖动到
    项目视图
    项目视图
    中将出现变量类型的实例。
  3. (可选)在
    属性
    中,选择
    Add
    ,选择
    显示名称
    ,然后输入显示名称。
  4. (可选)在
    属性
    中,选择
    Add
    ,选择
    说明
    ,然后输入说明。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal