OPC UA 服务器
使用 OPC UA 服务器在运行时发布项目节点。一个项目可包含单个 OPC UA 服务器。
操作
OPC UA 服务器允许 OPC UA 客户端:
- 从服务器读取数据或侦听事件
- 将数据写入服务器或调用方法
默认情况下,OPC UA 服务器发布所有项目节点。用户可以选择要将哪些节点发布到所分配的用户。
端点 URL
预定义的端点 URL 为
opc.tcp://localhost:59100
端点的 URL 由以下元素组成:
- 通信协议:opc.tcp
- 网络地址,用下列模式之一表示:
- localhost
- 表示本地地址的关键字。
- Hostname
- 用于托管服务器的网络设备的名称。
- IP address
- 用于托管服务器的网络设备的 IP 地址。
- OPC UA 服务器的端口:port_number
服务器
提供反馈