Web 画面引擎

当客户端在运行时连接到指定的 Web 服务器 URL 时,会为通过身份验证的用户生成交互式会话
BrowseName
PresentationEngine
SuperType
画面引擎(PresentationEngine)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
动态变量轮询时间
DynamicVariablesPollingTime
定期读取动态链接源字段变量的时间间隔
协议
Protocol
用于 Web 客户端与服务器之间通信的协议,即 https 或 http
IP 地址
IPAddress
服务器 IP 地址。如果您在本地托管服务器,请将其 IP 地址设置为“127.0.0.1”。请勿使用“localhost”关键字,并且不包含 IP 地址前的协议信息 (“http://”、“https://”)
端口
Port
用于 Web 客户端与服务器之间通信的端口
主机名
Hostname
服务器主机名
最大连接数
MaxNumberOfConnections
可以连接到 Web 服务器的客户端的最大数量
允许的远程源
AllowedRemoteSources
可以加载的远程源的列表,以“;”分隔。接受的格式为: 按名称或 IP 地址列出的 Internet 主机。URL 模式、端口号和路径是可选的。通配符 (“*”) 可用于子域、主机地址和端口号 (例如,“https://store.example.com;*.example.com”)
SSL 证书
Certificate
通过 SSL 建立 HTTPS 连接时使用的证书文件。如果这些字段留空,则将生成并使用自签名证书。
开始窗口
StartWindow
(继承自画面引擎)
登录窗口
LoginWindow
(继承自画面引擎)
样式表
StyleSheet
(继承自画面引擎)
初始用户
StartingUser
(继承自画面引擎)
会话
Session
(继承自画面引擎)
Sessions
(继承自画面引擎)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal