画面引擎

在运行时创建交互式会话
BrowseName
PresentationEngine
SuperType
对象(BaseObjectType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
开始窗口
StartWindow
在会话开始时创建的开始窗口对象的类型
登录窗口
LoginWindow
当您未登录时,在会话开始时提示的登录窗口对象的类型
样式表
StyleSheet
设置图形对象的样式,可以是全局样式,也可以是特定对象类的样式
初始用户
StartingUser
用来验证会话的初始用户
会话
Session
要使用的 UISession 对象
Sessions
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal