UI 会话

管理空闲超时和交互式会话区域设置
BrowseName
UISession
SuperType
SessionType(SessionType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
闲置超时时长
IdleTimeoutDuration
会话停止之前的空闲超时时长
闲置超时激活
IdleTimeoutEnabled
假:如果用户在界面上闲置不动,会话保持有效;真:如果用户在一段时间内处于闲置状态,会话将停止
IsInteractive
本地会话
IsNative
真:UI 会话为本地会话;假:其他情况
Web 会话
IsWeb
真:UI 会话为 Web 会话;假:其他情况
IP 地址
IpAddress
客户端 IP 地址
样式表
StyleSheet
当前会话的样式表。默认为画面引擎的样式表。
User
(继承自 SessionType)
区域设置
LocaleId
(继承自 SessionType)
语言
Language
(继承自 SessionType)
计量系统
MeasurementSystem
(继承自 SessionType)
实际区域设置
ActualLocaleId
(继承自 SessionType)
实际语言
ActualLanguage
(继承自 SessionType)
实际计量系统
ActualMeasurementSystem
(继承自 SessionType)
时区偏移量
TimeZoneOffset
(继承自 SessionType)
LoggedIn
(继承自 SessionType)
Groups
(继承自 SessionType)
Roles
(继承自 SessionType)
Rights
(继承自 SessionType)

事件

IdleTimeoutEvent
当用户在一定时间内未与任何 UI 控件交互时触发的事件。这通常用于执行注销或触发屏幕保护程序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal