XY 图表

在笛卡尔图表中显示二维变量的值
BrowseName
XYChart
SuperType
元素(Item)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
缩放
Zoom
图表的缩放级别。<1: 向后缩放;>1: 向前缩放
居中 X
CenterX
图表居中的 X 坐标
居中 Y
CenterY
图表居中的 Y 坐标
键可见
LegendVisible
显示/隐藏笔的图例
样式
Style
已应用到控件的图形样式
Pens
趋势线。对象的趋势笔集合
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

方法

刷新
BrowseName
Refresh
刷新所显示的数据
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal