Web 浏览器

在运行时显示联机网页或本地 HTML 文件
BrowseName
WebBrowser
SuperType
元素(Item)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
URL
URL
在运行时显示的网页或本地 HTML 文件的 URL。URL 必须始终包含 http:// 或 https://。对于规定要使用 www 的网页,必须指定 www
隐身模式
IncognitoMode
仅在本地画面引擎上切换浏览器隐身模式
滚动条样式
ScrollBarStyle
滚动条的样式
自定义标头
CustomHeaders
每行插入一个采用“键 : 值”格式的自定义标头
忽略无效的 CA 错误
IgnoreInvalidCAErrors
信任所有证书,包括由无效证书颁发机构 (CA) 签名的证书
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

方法

导航到下一个
BrowseName
NavigateNext
移至下一个元素
导航到上一个
BrowseName
NavigateBack
移至上一个元素
刷新
BrowseName
Refresh
刷新所显示的数据

事件

URLRedirectionEvent
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal