视频

运行时播放视频
BrowseName
Video
SuperType
元素(Item)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
路径
Path
路径
自动播放
AutoPlay
启用/禁用运行时自动回放
静音
Muted
启用/禁用音频
循环
Loops
视频在运行时播放直到停止的次数 (0 或 1 视频播放一次,-1 视频连续循环)
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

方法

播放
BrowseName
Play
播放流
暂停
BrowseName
Pause
暂停流
停止
BrowseName
Stop
停止流
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal