迷你图

迷你图
BrowseName
Sparkline
SuperType
元素(Item)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
笔值
PenValue
迷你图笔值
笔颜色
PenColor
迷你图笔颜色
笔粗细
PenThickness
迷你图笔粗细
时间窗口
TimeWindow
迷你图时间范围
刷新时间
RefreshTime
迷你图刷新时间
Y 轴最大值
YAxisMaximum
Y 轴的最大值
Y 轴最小值
YAxisMinimum
Y 轴的最小值
范围上限
RangeHigh
范围的上限值
范围下限
RangeLow
范围的下限值
范围颜色
RangeColor
范围背景颜色
样式
Style
已应用到控件的图形样式
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal