画面

图形化容器,通常用于创建 HMI 页面
BrowseName
Screen
SuperType
面板(Panel)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
背景颜色
BackgroundColor
如果外观为默认、带边框的圆形或带边框的矩形,则为按钮的颜色。如果外观为强调,则颜色为样式表的高亮颜色属性中设置的颜色
水平对齐
HorizontalAlignment
对象在水平轴上的对齐方式。左对齐:左侧位于容器的左侧,左边距除外;右对齐:右侧位于容器的右侧,右边距除外;居中:对象的中心位于容器的中心,左边距和/或右边距除外;拉伸:对象宽度等于容器宽度,左边距和/或右边距除外
垂直对齐
VerticalAlignment
对象在垂直轴上的对齐方式。顶部对齐:上边位于容器的顶部,上边距除外;底部对齐:下边位于容器的底部,下边距除外;居中:对象的中心位于容器的中心,上边距和/或下边距除外;拉伸:对象高度等于容器高度,上边距和/或下边距除外
边框颜色
BorderColor
多边形边框的颜色
边框粗细
BorderThickness
以像素为单位的边框粗细
点击可视
HitTestVisible
(继承自面板)
移动对象
MoveTarget
(继承自容器)
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal