弹出

为了响应用户交互而出现的窗口。可用于错误处理、确认消息、状态通知或其他即时用户信息
BrowseName
Popup
SuperType
容器(Container)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
移动对象
MoveTarget
(继承自容器)
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

方法

关闭
BrowseName
Close
关闭当前对象或选择
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal