饼图
在饼图中显示模型或数据库数据
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
查询 | Query | 用于筛选关注数据的标准 SQL 查询。您可以使用它来筛选数据库中的数据,以及筛选从基于节点的模型中获得的数据。对于基于节点的模型,SELECT * FROM Model 部分是必需的,后跟用于指示搜索条件的 WHERE 子句,例如,SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40 | |
方法
刷新
- BrowseName
- Refresh
刷新所显示的数据
提供反馈