对话框

可以成为模态 (即不允许与其他界面元素交互) 的窗口
BrowseName
Dialog
SuperType
容器(Container)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
模态对话框窗口
Modal
启用/禁用模态窗口行为
水平对齐
HorizontalAlignment
对象在水平轴上的对齐方式。左对齐:左侧位于容器的左侧,左边距除外;右对齐:右侧位于容器的右侧,右边距除外;居中:对象的中心位于容器的中心,左边距和/或右边距除外;拉伸:对象宽度等于容器宽度,左边距和/或右边距除外
垂直对齐
VerticalAlignment
对象在垂直轴上的对齐方式。顶部对齐:上边位于容器的顶部,上边距除外;底部对齐:下边位于容器的底部,下边距除外;居中:对象的中心位于容器的中心,上边距和/或下边距除外;拉伸:对象高度等于容器高度,上边距和/或下边距除外
移动对象
MoveTarget
(继承自容器)
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

方法

关闭
BrowseName
Close
关闭当前对象或选择
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal