搜索
FactoryTalk Optix 帮助
面板区段
报表对象的固定大小区段
BrowseName
PanelSection
SuperType
面板
(Panel)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
HorizontalAlignment
Horizontal alignment
VerticalAlignment
Vertical alignment
Width
Size
Height
Size
LeftMargin
Size
RightMargin
Size
TopMargin
Size
BottomMargin
Size
Enabled
Boolean
HitTestVisible
Boolean
Rotation
Size
Opacity
Float
MoveTarget
NodeId
可见
Visible
Boolean
(继承自
元素
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal