搜索
FactoryTalk Optix 帮助
RA EtherNet/IP 工程单位扩展属性
BrowseName
RAEtherNetIPEngineeringUnitMetaTag
SuperType
工程单位扩展属性
(EngineeringUnitMetaTag)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
UnitId
Int32
显示名称
DisplayName
LocalizedText
(继承自
工程单位信息
)
说明
Description
LocalizedText
(继承自
工程单位信息
)
命名空间索引
NamespaceIndex
NamespaceIndex
(继承自
工程单位信息
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal