工程单位信息

BrowseName
EUInformationType
SuperType
PropertyType(PropertyType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
计量单位 ID
UnitId
显示名称
DisplayName
说明
Description
命名空间索引
NamespaceIndex
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal