工程单位扩展属性

BrowseName
EngineeringUnitMetaTag
SuperType
工程单位信息(EUInformationType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
UnitId
显示名称
DisplayName
说明
Description
命名空间索引
NamespaceIndex
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal