OPC UA 服务器

为 OPC UA 客户端项目发布信息模型节点
BrowseName
OPCUAServer
SuperType
对象(BaseObjectType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
端点 URL
EndpointURL
服务器上端点的通信协议和网络地址
采样间隔
SamplingInterval
服务器连续读取字段变量之间的间隔
最大连接数
MaxNumberOfConnections
可以连接到 OPC UA 服务器的 OPC UA 客户端的最大数量
最低消息安全模式
MinimumMessageSecurityMode
客户端和服务器之间交换消息的最低安全级别。无 = 消息可以未签名且未加密;签名 = 消息必须签名或签名并加密;签名和加密 = 消息必须签名并加密
最低安全策略
MinimumSecurityPolicy
客户端和服务器之间交换消息的最低安全级别。无 = 客户端不需要任何特定安全策略;Basic256Sha256 = 此策略或更安全;Aes128_Sha256_RsaOaep = 此策略或更安全;Aes256_Sha256_RsaPss = 此策略
服务器证书文件
ServerCertificateFile
服务器公共证书文件,符合标准 X509v3,扩展名为 .der。它只存在于 FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs 文件夹中。指定后,还必须指定私钥。否则,将在运行时在 FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Certs 文件夹中自动生成
服务器私钥文件
ServerPrivateKeyFile
服务器私钥文件,采用 ASCII Base64 编码,扩展名为 .pem。它只存在于 FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs 文件夹中。指定后,还必须指定证书。否则,将在运行时在 FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Certs 文件夹中自动生成
产品 URI
ProductURI
用于全局标识软件的 URI
产品名称
ProductName
软件的名称
制造商名称
ManufacturerName
软件制造商的名称
最大数组长度
MaxArrayLength
数组中接受的最大元素数
在 NodeIds 中使用节点路径
UseNodePathInNodeIds
如果启用,服务器将发布 NodeIds,其中包含节点路径
要发布的节点
NodesToPublish
配置要发布的节点,以及要向其发布的用户
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal