安全策略

要在与服务器通信时使用的加密
BrowseName
SecurityPolicyEnum

DisplayName
说明
0
1
Basic128Rsa15 (已弃用)
2
Basic256 (已弃用)
3
Basic256Sha256
4
Aes128_Sha256_RsaOaep
5
Aes256_Sha256_RsaPss
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal