搜索
FactoryTalk Optix 帮助
配置
要通过 OPC/UA 发布的节点
BrowseName
NodesToPublishConfigurationEntry
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
发布动态配置
PublishDynamicConfiguration
Boolean
假: 仅发布对象和类型;真: 除了对象和类型,还发布它们的动态属性(如 DynamicLinks、转换器等)
节点
Nodes
Node pointer
要发布的节点列表
用户
Users
Node pointer
具有此节点访问权限的用户
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal