OPC UA 客户端
在设计时和/或运行时,导入由 OPC UA 服务器发布的关注节点,并且可以使结构和值保持同步
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
最低消息安全模式 | MinimumMessageSecurityMode | 客户端和服务器之间交换消息的最低安全级别。无 = 消息可以未签名且未加密;签名 = 消息必须签名或签名并加密;签名和加密 = 消息必须签名并加密 | |
最低安全策略 | MinimumSecurityPolicy | 客户端和服务器之间交换消息的最低安全级别。无 = 客户端不需要任何特定安全策略;Basic256Sha256 = 此策略或更安全;Aes128_Sha256_RsaOaep = 此策略或更安全;Aes256_Sha256_RsaPss = 此策略 | |
客户端证书文件 | ClientCertificateFile | 客户端公共证书文件,符合标准 X509v3,扩展名为 .der。必须位于 FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/ 文件夹中 | |
客户端私钥文件 | ClientPrivateKeyFile | 客户端私钥文件,采用 ASCII Base64 编码,扩展名为 .pem。必须位于 FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/ 文件夹中 | |
用户标识类型 | UserIdentityType | 这是用于标识用户的方法。匿名 = 没有可用的用户信息;用户/密码 = 由用户名和密码标识的用户;证书 = 由证书标识的用户 | |
用户证书文件 | UserCertificateFile | 用户公共认证文件,具有 X509v3 类型和 .der 扩展名。必须位于 FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/ 文件夹中 | |
用户私钥文件 | UserPrivateKeyFile | 用户私钥文件,采用 ASCII Base64 编码,扩展名为 .pem。必须位于 FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/ 文件夹中 | |
启动时同步节点 ID | SynchronizeNodeIdsOnStart | 将设计时导入的 OPC UA 节点的 NodeID 与客户端在运行时连接到的服务器上相同节点的 NodeID 同步。如果服务器的情况未知,则将该选项设置为真 | |
方法
订阅数据更改
- BrowseName
- SubscribeToDataChange
订阅 OPC/UA 服务器的值更改
取消订阅数据更改
- BrowseName
- UnsubscribeFromDataChange
取消订阅值更改事件
将浏览路径转换为节点 ID (NodeIds)
- BrowseName
- TranslateBrowsePathsToNodeIds
此选项打开时,浏览路径将转换为 NodeId
读取值
- BrowseName
- ReadValues
从 OPC/UA 服务器读取值
异步读取值
- BrowseName
- ReadValuesAsync
异步从 OPC/UA 服务器读取值
写入值
- BrowseName
- WriteValues
将值写入 OPC/UA 服务器
调用方法
- BrowseName
- CallMethod
通过 OPC/UA 调用方法
浏览
- BrowseName
- Browse
浏览 OPC/UA 树
名称 | DataType | 说明 |
---|---|---|
提供反馈