运行时配置
用于导入和同步服务器节点及其所有子节点的设置
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
远程源节点 | RemoteSourceNode | 服务器信息模型中关注节点的开始路径,使用以 / 分隔的 BrowseName 序列表示。自动选择所指示节点的全部子节点。注意: 没有必要指示服务器根节点 | |
内容同步模式 | ContentSynchronizationMode | 用来导入和同步节点和变量值的模式。无同步 = 导入和同步已停用;仅导入 = 导入关注节点,但不使其结构和变量的值保持同步;导入并同步值 = 导入关注节点,并使变量值保持同步;完全同步 = 导入关注节点,并使其结构和变量的值保持同步 | |
提供反馈