搜索
FactoryTalk Optix 帮助
本地画面引擎
在运行时启动项目时,生成一个最初由指定用户验证的交互式会话
BrowseName
NativePresentationEngine
SuperType
画面引擎
(PresentationEngine)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
动态变量轮询时间
DynamicVariablesPollingTime
Duration
定期读取动态链接源字段变量的时间间隔
文本渲染方式
TextRenderType
Text render type
UI 中文本渲染方式
启用虚拟键盘
EnableVirtualKeyboard
Boolean
启用/禁用虚拟键盘
开始窗口
StartWindow
NodeId
(继承自
画面引擎
)
登录窗口
LoginWindow
NodeId
(继承自
画面引擎
)
样式表
StyleSheet
NodeId
(继承自
画面引擎
)
初始用户
StartingUser
NodeId
(继承自
画面引擎
)
会话
Session
NodeId
(继承自
画面引擎
)
Sessions
UI Session
(继承自
画面引擎
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal