搜索
FactoryTalk Optix 帮助
绘图
使用绘图对象可将形状和图像添加到应用程序界面。
对象
说明
矩形
运行时显示的矩形或方形。使用矩形可以创建按钮或将其他相关对象进行分组。请参见
绘制矩形或方形
。
椭圆
运行时显示的椭圆或圆。使用椭圆可以创建按钮或将其他相关对象进行分组。请参见
绘制椭圆或圆
。
图像
PNG
、
JPG
、
JPEG
、
BMP
或
SVG
图像。例如,徽标。
多态图像
可根据输入值具有多个图像状态的对象。每个图像状态都可以引用不同的图像,并且可以具有特定的不透明度。如果输入值与所有图像状态都不对应,则使用默认值(所定义的第一个状态)。
高级 SVG 图像
SVG Tiny 1.2 图像,可以在设计时或运行时更改各个图像部分的属性。例如,报警可能会使图像的特定部分变为红色。
直线
可以绘制而且可对其外观进行自定义的直线。请参见
绘制直线
。
折线
可在运行时选择而且可对其外观进行自定义的折线或多边形。请参见
绘制折线或多边形
。
预定义的图形对象
矩形
椭圆
图像
多态图像
高级 SVG 图像
绘图工具
绘图工具
绘图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal