报警详细信息视图
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
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
使用绘图工具可以创建要在运行时显示的自定义对象。
使用绘图工具可以绘制自由格式对象和一维对象,其中包括:
矩形和方形
椭圆和圆
直线
折线和多边形
默认情况下,每个绘图对象都具有一个
MouseDown 事件
和一个
MouseUp 事件
,您可以向绘图对象中添加方法。
为了防止在绘制时绘图与网格对齐,可以在
网格设置
中,取消选中
网格线对齐
。
绘图
绘制矩形或方形
绘制椭圆或圆
绘制直线
绘制折线或多边形
将绘图对象分组
更改绘图对象的外观
绘图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal