搜索
FactoryTalk Optix 帮助
多态图像
可根据输入值具有多个图像状态的对象。每个图像状态都可以引用不同的图像,并且可以具有特定的不透明度。如果输入值与所有图像状态都不对应,则使用默认值(所定义的第一个状态)。
示例
状态 0:100% 不透明度
状态 1:50% 不透明度
状态 3:25% 不透明度
绘图
多态
多态图像
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal