管理图形对象

创建、编辑、移动和删除图形对象类型和实例。

对象类型和对象实例

在默认
UI
文件夹或
UI
文件夹的子文件夹中创建的任何对象将自动配置为一种类型。请参见创建图形对象类型
小贴士: 类型在
UI
文件夹的
类型视图
中可用。
要将图形对象添加到
FactoryTalk Optix 应用程序
,从对象类型创建对象实例。请参见从类型创建图形对象

对象管理

通过
项目视图
和编辑器可以复制、重命名和编辑图形对象的属性。

对象交互性

通过编辑图形对象属性,可以使对象可移动或为对象添加动画。有关更多信息,请参见:

对象保护

项目视图
中,可以锁定图形对象,以防止其他
FactoryTalk Optix Studio
用户在设计时编辑对象的子代。可以设置解锁对象所需的密码,作为额外的安全保障。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal