搜索
FactoryTalk Optix 帮助
解锁受密码保护的图形对象
解锁受密码保护的图形对象,以查看和编辑其子对象。
在
项目视图
或
编辑器
中,选择要解锁的对象旁边的
。
输入密码,然后选择
确定
。
在
项目视图
和
编辑器
中,受密码保护对象的旁边将会显示
。您可以查看和编辑已解锁对象的子对象。
管理图形对象
使用密码保护图形对象
锁定受密码保护的图形对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal