翻译

翻译使不同区域设置的用户能够使用
FactoryTalk Optix Studio
应用程序,因为该应用程序在运行时以用户的语言显示。使用本地化字典可以在运行时翻译项目中的消息中、标签上和开关上显示的文本字符串。
使用标准模板的项目的
翻译
文件夹中有本地化字典。要管理文本字符串翻译,可以在项目中使用默认的本地化字典,也可以创建其他本地化字典。对于将翻译划分为各个类别(如报警翻译和图形对象翻译)的大型项目,额外的本地化字典可能很有用。
双击本地化字典以打开本地化编辑器。使用本地化编辑器可以翻译多语言项目和应用程序的字符串。这些字符串通常会显示在报警消息或本地化文本变量中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal