翻译字符串

对字符串进行翻译,以便可以用不同的语言显示字符串文本。
如果不需要对某个区域设置进行翻译,则在运行时显示的字符串取决于用户的回退区域设置。
  1. 项目视图
    中,展开
    翻译
    ,然后双击本地化库。
  2. 选择
    查看翻译引用
  3. 在要翻译的字符串所在的行中,选择
    已同步
    。翻译表中将出现与字符串同名的新键。
  4. (可选)在
    翻译参考
    页面中对该键进行重命名,以便在翻译表中添加该键。
    对键进行重命名不会移除具有先前名称的键。
  5. 选择
    查看翻译表
  6. 为键添加翻译内容。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal