搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
更改界面语言
更改界面语言,以在设计时和运行时在整个
FactoryTalk Optix Studio
应用程序中显示其他语言。
要更改界面语言,请执行下列任一操作:
在
项目视图
中,选择项目节点,然后在
属性
中展开
本地化
,并在
区域设置
中选择语言。
选择
FactoryTalk Optix Studio 选项
,然后在
语言和区域设置
中选择语言。
以采用其他相关区域设置语言的其他用户身份登录。
翻译
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal