搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
项目节点
使用
项目视图
窗格可以创建和管理项目的内容。
项目视图
将显示由节点组成的树结构。节点是组织到文件夹中的对象和变量。
搜索
项目视图
可查找内容,而无需浏览并展开文件夹。拆分
项目视图
可同时查看项目的多个区域。
创建项目
节点
对象
变量
枚举
路径
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal