路径

在开发应用程序逻辑时可以使用路径快捷方式。
路径快捷方式
快捷方式
说明
%PROJECTDIR%
一个目录,其中包含在在运行时传输的文件(图像、文档等)。
示例:
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
\
ProjectName
%APPLICATIONDIR%
一个目录,其中包含在运行时使用的对象,包括以下对象:
  • 嵌入式数据库
  • 非易失性存储
  • 导出的文件
%USB
N
%
其中
N
是与 USB 设备相关联的编号。
与目标设备相连的特定 USB 设备的路径。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal