搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
对象
对象是表示项目中物理或非物理组件的元素。类型是用于创建对象实例的模型或模板对象。
从
项目视图
或
类型视图
创建对象。更改对象的属性,以更改在运行时为该对象显示的外观和数据值。
要创建对象:
创建对象
创建类型对象
从类型创建对象
打开对象
项目节点
创建对象
创建类型对象
从类型创建对象
打开对象
管理图形对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal