键值转换器
基于包含键值对的表将源值转换为对应的父值。键值转换器可将异构数据(如颜色)转换为值。
键-值编辑器
可以通过在高级动态链接编辑器中选择键-值转换器旁边的
来打开键-值编辑器。


条目 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
![]() | 转换器路径 | 指向转换器的路径。 |
![]() | ![]() | 添加键-值表行。 |
![]() | 删除 | 删除选定的键-值表行。 |
![]() | 数据类型 | 指示键或值的数据类型。选择后,可选择其他数据类型。 |
![]() | 键 | 转换器键(源值)。 |
![]() | 值 | 与同一行中的键对应的值(输出值)。
小贴士:
第一行中的值为默认值。如果源值与任何转换器键均不对应,则转换器返回默认值。
|
属性
属性 | 说明 |
|---|---|
模式 | 动态链接的方向:
|
源
其值与键相对应的变量。
输出
与映射中的键相关联的值。
示例

提供反馈







从源节点读取到父节点。
从父节点写入源节点。
从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。