搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
用户
用户在
项目视图
中显示为对象。为用户分配权限和角色,以确定用户在运行时从应用程序中看到的内容和界面。
每个项目都有一个默认的匿名用户,该用户会在应用程序会话中进行身份验证。在运行时,会话用户是登录到应用程序的用户。显示的内容和 UI 取决于为具有特定角色的用户或用户组设置的可见性。请参见
在运行时配置内容的安全性
。
小贴士:
要允许本地和域用户登录,请参见
身份验证
。
要管理用户:
添加用户
对用户进行重命名
为组或角色分配用户
将用户从组或角色中移除
更改用户属性
删除用户
用户、组和角色
添加用户
对用户进行重命名
为组或角色分配用户
将用户从组或角色中移除
更改用户属性
删除用户
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal