搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
用户、组和角色
用户、组和角色是安全策略的一部分,决定了在运行时如何控制用户对应用程序的访问。从配置板页面或
项目视图
中添加和管理用户和组。
验证某些画面或内容是否仅对特定用户组或角色可见或启用。通过将画面或图形对象的属性绑定到会话变量来指定访问权限。
要管理用户、组和角色:
用户
组
角色
在运行时配置内容的安全性
创建项目
用户
组
角色
在运行时配置内容的安全性
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal