在运行时配置内容的安全性
在运行时为组或角色中的用户配置画面或内容的安全性。例如,通过创建从这些属性到组或角色 Session 变量的动态链接,指定画面或内容是否可见或已启用。
创建用户和组或角色,然后向组或角色分配用户。
- 在项目视图中,选择画面或图形对象。
- 在属性中,将光标悬停在属性上,然后选择。
添加动态链接 - 在动态链接浏览器中,展开别名 > 会话 > 会话。
- 设置以下内容的属性值:
- 组。展开组并选择组。
- 角色。展开角色并选择角色。
小贴士: 要为其他组和角色设置相同的属性值,可在属性中创建一个带有表达式计算器或其他所需逻辑的复杂动态链接。请参见创建复杂动态链接。
提供反馈